This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:帮助读取正负直流电压

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1434562/ads1115-help-reading-positive-and-negative-dc-voltages

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件: LM358

工具与软件:

我当时在访问论坛 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/705210/ads1115-voltage-divider-for-differential-voltage 并且正在尝试通过  、在此我已将 ADS1115连接到 esp32来查看读数。 我将 VCC 5V 用于运算放大器、ESP 和 ADS1115。 我为此使用 LM358运算放大器。 我想测量-1V 至1V 差动直流。有人能帮助我在每个电压下期望的输出、因为 ADS1115提供的电压不是完全相同。 我还要连接实施的电路、作为参考、这里是处于一些设定点的电压

在1.025V -> 0.610V 时
727mV 时-> 0.430V
在627mV -> 0.370V 时
523mV -> 0.307V 时
424mV -> 0.250V
328mV -> 0.193V
223mV -> 0.130V
126mV -> 0.070V