This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:外部 ADC 基准

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1433893/ads8528-external-adc-reference

器件型号:ADS8528

工具与软件:

你(们)好

我们计划将 外部基准 IC 用于 REF IO 引脚、

我们使用六个 ADC8528。  外部基准 IC 可处理高达15mA 的电流。

我们是否可以仅使用一个外部基准 IC?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    请查看 ADS8528数据表第44页的图47。  只要以类似于数据表中所示的方式缓冲 REFIO 引脚前面的基准、就可以使用一个基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢 Tom。