This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:ADS127L21EVM-PDK 软件错误

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21EVM-PDK, ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1435289/ads127l21-ads127l21evm-pdk-software-buggy

器件型号:ADS127L21

工具与软件:

您好!

我们最近订购了 ADS127L21EVM-PDK 来对我们系统上的 THD 进行紧急测量。 在启动时、我们认为最好使用此评估板进行测量。 不幸的是,我们发现软件非常慢,非常糟糕。 是否正常? 每次我点击"捕获"时、获取数据的时间太长了。 我们无法判断它何时真正开始采集? 点击"Capture"按钮后是否瞬时? 每次修改参数时、我们都要等待太长时间才能使用捕获。 我知道它不会取代一个20k$范围,但它似乎是无用的所有这些延迟。 请支持我们使用此解决方案。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abderrezak、

    ADS127L21EVM 采集数据块(样本设置)、通过 USB 传输到工作站、然后 GUI 软件运行 FFT 并计算所有不同的参数、如 SNR、THD、SINAD 等。

    按下"Capture"按钮时存在延迟、但延迟不到100ms。  要通过 USB 总线传输数据(高速模式)、在 GUI 中处理和显示结果 大约需要2秒。  剩余的时间是总采集时间。  使用16k 样本和512ksps 数据速率的默认 GUI 设置、预计总时间约为2秒。  如果您将样本数增加到 EVM 支持的最大值2M、那么显示 FFT 和 THD 结果的总时间大约为9秒。

    在 ADC 内部更新参数/寄存器确实需要很多时间、每个寄存器大约100ms、这是 EVM 架构(而不是 ADS127L21 ADC)的限制。

    这是 EVM 的工作原理、如果不对系统进行完整的软件/固件更改、就无法轻松提高速度。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用