This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:ADS1298RECGFE-PDK

Guru**** 2554660 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1434894/ads1298recgfe-pdk-ads1298recgfe-pdk

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298ECGFE-PDK

工具与软件:

您好!  

如何为 ADS1298ECGFE-PDK 延长采集时间以节省例如5分钟长的 ECG 信号? 是否可以修改相关的应用软件?

此致

Elzbieta 的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elzbieta、

    感谢您发帖。

    遗憾的是、我们的团队无法支持对 EVM 软件进行任何修改。 话虽如此、现有软件应该可以使用5分钟。 例如、1kSPS 时、5分钟相当于300,000个样本、完全在 MMB0主板的内存限制范围内。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!  

    如何使用现有软件获取上述采集 ECG 信号的时间?

    此致

    Elzbieta 的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将要收集的样本数设置为300,000、并将通道数据速率设置为1kSPS。 然后、点击"Capture"后 EVM 应运行5分钟。 数据可能需要更多的时间才能通过 USB 传输到主机。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ryan。 我在哪里可以找到定义样本数量的选项?

    此致

    Elzbieta 的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Elzbieta -请参阅 ADS1298RECGFE-PDK 用户指南

    此致、

    Ryan