This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:将多个器件同步在一起

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1434349/ads127l21-synchronizing-multiple-devices-together

器件型号:ADS127L21

工具与软件:

嗨、大家好!  

我对 START 引脚和同步功能很好奇。 我们的 FPGA 是否需要在每次读取读数时触发单稳态转换并启动信号? 这对于我们的 FPGA 而言可能很烦人。  

数据表让我们认为是的、我很好奇、是否有另一种推荐的方法来同步2-4个这样的 环路、而无需每次读取都需要一个启动脉冲。  

谢谢!

-Cameron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    ADS127L21通常用于连续转换模式(启动/停止模式)。  在这种情况下、一旦 START 引脚被设置为高电平并保持该状态、ADS127L21将持续转换数据并以数据速率切换/DRDY 引脚、DRDY 上的下降沿指示新转换数据何时准备好被主机处理器读取。

    关于问题、不可以、在使用启动/停止模式时、FPGA 只需发送单个 START 上升沿来同步所有 ADC。

    为了同步多个 ADS127L21、所有 ADC 都应使用相同的时钟、然后一个通用的起始上升沿将同步所有 ADC。  有关同步的更多详细信息、请查看此应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa520

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用