This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8831EVM:噪声问题

Guru**** 2981850 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1434258/dac8831evm-noise-problem

器件型号:DAC8831EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8831

工具与软件:

我正在尝试使用 DAC8831生成大约20Hz - 20kHz 的模拟信号。 我按照数据表建议的原理图添加了数据表中提到的所有电容器。 即使在电源通道上连接了额外的10 μ F 薄膜电容器、我获得的输出也非常嘈杂。 我是否应该尝试使用重建筛选器? 随附了  PCB 和示波器测量的输出信号的原理图。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang Miao:

    您在示波器上看到的 DAC 输出还是运算放大器输出? 您发送的运放电源的屏幕截图中没有电容器、是否从屏幕截图中遗漏了电容器?

    另外、能否进一步解释一下您在示波器上看到的内容? 输出的黄线和粉色线是否是放大的版本? 此外、看看在不写入 DAC 时输出的噪声有多大。 可能会有一些数字馈通、但这种情况不太可能发生。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的答复! 我在示波器上看到的输出来自运算放大器。 在我们的 PCB 设计中、运算放大器电源上没有电容器、但我在 V++和 V-之间焊接了一个100nF 薄膜电容器。 在示波器屏幕截图中、黄线是输出、粉色线是输出的 FFT 分析。 我在不写入 DAC 时看到的噪声不那么重要、它大约在20-30mV 范围内、而不是100-150mV 范围。 如果这是数字馈通问题、我如何更改它?  

    此致、

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    我将通过测量 DAC 输出本身上的噪声来检查运算放大器产生了多少噪声。  

    使数字线路远离模拟信号、并分离数字和模拟接地层是对抗数字馈通噪声的主要方法。 您也可以尝试向 DAC 输出添加一个小电容来尝试消除高频噪声。

    谢谢!
    Erin