This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC101C021:上拉电阻电压

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC101C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1435016/adc101c021-pull-up-resistor-voltage

器件型号:ADC101C021

工具与软件:

你好、员工
当 ADC101C021的 VA 为3.3V 时、是否可以在上拉电阻电压上拉至5V 的情况下使用警报引脚?

在这种情况下、设置上拉电阻值是否可以使其不超过15 mA 的电流限值?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okuda-San、

    感谢您的提问。  从技术上讲、这是可以的。 根据数据表中的此注释、它不会损坏器件:

    但是、我很好奇、您为什么要将其拉至5V?  SDA/SCL 是否上拉至3.3V?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell samiha - San
    感谢您的答复。

    根据数据表、ALERT 端子的类型为数字输出。
    是否也可以认为运行额定值(3)适用于本例?
    (……Digitai 输入……)

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    是的、应该仍然适用。

    此致、

    Samiha