This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD109:ADS1118的 I2C/SMBus

Guru**** 2542340 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1115, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1433386/tipd109-i2c-smbus-of-ads1118

器件型号:TIPD109
主题中讨论的其他器件:ADS1118ADS1115ADS112C04

工具与软件:

您好!

由于 ADS1118为 SPI 接口、因此我想知道是否有适用于 TIDA109应用的 I2C 或 SMBus 替代器件?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    ADS1115 (ADS1115数据表、产品信息和支持| TI.com)是一款与 ADS1118非常相似的 I2C 器件。

    然而、唯一的区别是它没有一个内部温度传感器、但是您仍然可以使用一个外部温度传感器元件进行冷端补偿。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个选择是 ADS112C04 (ADS112C04数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)、它具有与 ADS1118相同的高精度温度传感器。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 天使

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    您能否通过提供有关线程跟踪工具套件部分的客户信息来帮助我们跟踪此机会?  

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    我可以知道在哪里使用 线程跟踪工具套件吗?

    请发送邮件给我、因为这是公共的 E2E。

    谢谢、此致、

    老虎