This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:AFE7950EVM 生成线性调频信号

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1422929/tsw14j58evm-afe7950evm-generation-of-linear-frequency-modulation-signal

器件型号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

这两款仪器分别是 TSW14J58EVM 和 AFE7950EVM。

我通过 Matlab 生成了一个带宽为300m 的线性 FM 信号、并将生成的信号导出到 txt 文件中。

不过、当我使用 AFE79xx 软件发送此数据时、输出信号带宽异常、明显小于我设置的带宽。

在 Matlab 中,采样率设为2949.12*10^6,采样率设为2949.12*10^6*4,但信号带宽仍然异常。

我想知道是否需要在 AFE79xx 中更改其他设置?

附加了 txt 文件。 同时、还有 AFE79xx 软件的界面。

非常感谢!

此致!

胡锦涛

e2e.ti.com/.../LFMsignal_5F00_300M.txte2e.ti.com/.../7888.Problems.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhu:

    对于您使用的配置 S1、Tx 通道的接口速率为500MSPS、其中80%为通带。 您的信号带宽将被限制在这个范围内、因此应该更新您的信号、使其带宽更低。

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Matlab 中将采样率设置为2949.12*10^6/6、带宽设置为100m 时、信号带宽将正常显示在光谱仪上。 是这样吗? 此外、当使用 AFE7950EVM 收集数据时、应该如何在后续处理部分设置采样率?

    此致、

    胡锦涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhu:

    您使用的模式是正确的。 数据处理的采样速率应等于接口速率、即采样频率除以内插/抽取因子。  

    此致、

    David Chaparro