This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1431677/ads8634

器件型号:ADS8634
主题中讨论的其他器件:ADS8364

工具与软件:

您好、先生、

我使用的是 ADS8634SRGE

在数据表的"驱动模拟信号输入"部分(页 No-61)中提到了这一点  

"确保驱动运算放大器带宽不会将信号带宽限制在滤波器带宽以下。 在许多应用中、信号带宽可能远低于滤波器带宽。 在这个情况下、可在驱动运算放大器的输入上使用一个额外的低通滤波器。"

 

我正在使用 AD8479TRZ-ADC EP 运算放大器、它具有"130kHz 小信号−3dB 带宽"

我使用的是 No-61页上推荐的电路、即 RC 滤波器、其中 R=20 Ω、C=1200PF  

滤波器时间常数= R*C=24nS

滤波器带宽= 6631KHz

 

是否应该在计算滤波器带宽时使其低于130KHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    您计划 ADS8364的运行速度(即多大的吞吐速度)有多快、以及您计划使用多大的输入电压范围?   我们的 模拟工程师计算器中有一个工具 、可帮助您选择合适的放大器来驱动 SAR 转换器。   借助 ADC SAR Drive 工具、您可以输入所需的采集时间以及数据表中的几个参数。  在0-5V 输入范围内全速运行时、您需要一个~μ V 13MHz 带宽放大器来驱动输入:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh 怎么了?