This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7924:SPI 和 FlexIO 引脚需要哪些电源引脚才能运行?

Guru**** 2915220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1435522/amc7924-which-power-supply-pins-are-needed-for-the-spi-and-flexio-pins-to-operate

器件型号:AMC7924

工具与软件:

从我在数据表中看到的情况可以看出、VIO 电源负责 SPI 和 FlexIO 引脚的运行(在我们的应用中、这将是3.3V)。 我想做的是、使用 FlexIO 引脚之一来控制对其他三个电源引脚(VCC、VCCA 和 VCCB、在我们的应用中这些引脚都是5.0V)的供电。 为了实现这一功能、VIO 需要为 SPI 和 FlexIO 引脚供电(实际上已经是这样)、并且还需要为内部 SPI 和寄存器控制状态机供电(我希望是这种情况、但数据表中不清楚这是否属实)。

然后、问题可以归结为:如果 VIO 为3.3V 并且所有其他电源引脚都为0V、SPI 接口是否运行以允许对6个 FlexIO 引脚进行正确控制?

非常感谢。

(请参考、VIO 电源是 MCU 电源域的一部分、但 VCC、VCCA 和 VCCB 都在射频放大器控制电源域中、最好使用 FlexIO 引脚来控制整个射频控制系统的上电和断电。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    遗憾的是、在所有电源都建立之前、器件会处于断电复位模式。 在您应用 VIO、VDD 以及 VCC 或 VSS 之前、该器件不会接收任何 SPI 命令。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这不是我所希望的答案,但现在我知道我可以设计来适应这种情况。