This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:SYSREF

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TIDA-01022, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1433301/adc12dj3200-sysref

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: TIDA-01022LMX2594

工具与软件:

在参考设计 TIDA-01022中、如果 ADC12DJ3200的 SYSREF 作为单个脉冲时钟实现、这是否意味着 LVPECL 接口只能使用直流耦合? 如果 LMX2594不支持 LVCECL 接口、应怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC12DJ3200支持 SYSREF 引脚的交流和直流耦合。 若要在连续模式下运行、您需要进行交流耦合、而要将 SYSREF 作为单个脉冲或多个短脉冲运行、您必须正确进行直流耦合。 如果提供 SYSREF 的时钟芯片不支持 sysref 信号的 Vcm 和摆幅要求、您可以尝试使用放大器来调整共模和摆幅以使其成为直流耦合。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kleckner

    TI 是否有芯片可以将 LMX2594 RFOUTB 输出信号转换为 LVPECL 信号? 您能推荐一个吗?

    此致。

    GU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu、

    是的、我们拥有广泛的放大器供您挑选、以满足该要求。 不过、我一时想不出能够在此处正常工作的器件型号。

    此致!

    Eric