This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:适用于 ZC706的 Vivado 中的 JESD204C IP 内核集成问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1434515/ti-jesd204-ip-jesd204c-ip-core-integration-issue-in-vivado-for-zc706

器件型号:TI-JESD204-IP

工具与软件:

大家好!

尝试在 ZC706板的当前版本 Vivado 2023.1上添加 JESD204C IP 内核(TI_204C_IP)时遇到一些问题。 我已经在我的设计中添加了 IP、但是在实施阶段遇到了以下错误:DRC。 OPT_DESIGN 未运行。

e2e.ti.com/.../impl_5F00_log.txt



下面是错误

  • 综合
  • Synth_1
  • [约束18-1056]时钟"fpga_ref_clk"完全覆盖时钟"sys_clk_p"。 新:create_clock -period 8.138 -name fpga_ref_clk [get_ports sys_clk_p]、["C:/Users/user/Downloads/project_9/project_9.srcs/constrs_1/imports/DesignFiles/constraints.xdc:and 2]前一个:create_clock -period 8.138 [get_ports sys_clk_p]、["c:/Users/user/Downloads/project_9/project_9.gen/sources_1/ip/sys_pll/sys_pll/sys_pll_in_context.xdc:and 1]
  • [Vivado 12-4739] set_clock_groups:未找到'-group [get_clocks -of_objects [get_pins TI_IP_inst/mgt_rx_usrclk2]'的有效对象。 ["C:/Users/user/Downloads/project_9/project_9.srcs/constrs_1/imports/DesignFiles/constraints.xdc:9]
  • 发生
  • 设计初始化
  • [约束18-1055]时钟"fpga_ref_clk"完全覆盖由一个或多个其他约束引用的时钟"sys_clk_p"。 任何与被覆盖时钟相关的约束都将被忽略。 新:create_clock -period 8.138 -name fpga_ref_clk [get_ports sys_clk_p]、["C:/Users/user/Downloads/project_9/project_9.srcs/constrs_1/imports/DesignFiles/constraints.xdc:and 2]前一个:create_clock -period 8.138 [get_ports sys_clk_p]、["c:/Users/user/Downloads/project_9/project_9.gen/sources_1/ip/sys_pll/sys_pll.xdc:and 56]
  • [Vivado 12-4739] set_clock_groups:未找到'-group [get_clocks -of_objects [get_pins TI_IP_inst/mgt_rx_usrclk2]'的有效对象。 ["C:/Users/user/Downloads/project_9/project_9.srcs/constrs_1/imports/DesignFiles/constraints.xdc:9]
  • [Vivado 12-5201] set_clock_groups:当仅剩一个非空组时、无法设置时钟组。 ["C:/Users/user/Downloads/project_9/project_9.srcs/constrs_1/imports/DesignFiles/constraints.xdc:9]
  • [项目1-486]无法解析实例为"TI_IP_INSTRUM"的非基元黑盒单元"TI_204C_IP"["C:/Users/user/Downloads/project_9/project_9.srcs/sources_1/imports/rtl/TI_204c_IP_ref.sv:520]
  • OPT Design
  • DRC
  • 网表
  • 和影响
  • [DRC INBB-3]黑盒实例:类型为"TI_204C_IP"的单元格"TI_IP_INSTRUM"具有未定义的内容、并被视为黑盒。 必须定义此单元格的内容才能成功完成 OPT_DESIGN。
  • [DRC 4-78] Vivado_Tcl 期间发现错误。 OPT_DESIGN 未运行。

存在一个问题、Vivado 似乎不知道 IP 内核的定义、并将其视为黑盒。

但如果您往下看、会发现 IP 内核包含在我的项目中、并且所有必要的文件都已派生出来。

其他人是否熟悉这个问题? 强烈欢迎您就解决此问题的更好方法提供反馈。

谢谢。此致

Balu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您遇到的问题是由于您项目中的‘TI_204C_IP_ENTITY.sv 文件所致。 从工程中删除此文件、然后再次尝试生成位流。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Sukhdeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BANOTH:

    如 Sukhdeep 所述、请从您的项目中删除‘TI_204C_IP_ENTITY.SV'文件并再次尝试生成位流。

    此致!

    Camilo