This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14DL3200EVM:直接从 ADC12DL3200EVM 向 DAC12DL3200EVM 传输数据

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200EVM, DAC12DL3200EVM, TSW14DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436124/tsw14dl3200evm-streaming-data-directly-from-adc12dl3200evm-to-dac12dl3200evm

器件型号:TSW14DL3200EVM
主题中讨论的其他器件:DAC12DL3200EVM、ADC12DL3200EVM

工具与软件:

您好!

我将 ADC12DL3200EVM 和 DAC12DL3200EVM 连接到 TSW14DL3200EVM 、希望将值直接从 ADC 流式传输到 DAC。  TSW14DL3200EVM 的大多数文档都会指示您可以运行 影响 DAC (具有 EVM 图形发生器)或 ADC (具有 EVM 数据采集功能);但是、DAC 用户指南的第1.1节提示可以运行该工具 两者可兼得 可能有所不同。  

是否有可用的固件允许 FPGA 将 ADC 数据直接流式传输到 DAC (通过 FPGA 中的 LVDS SERDES 或使用组合旁路运行数据都可以)?

谢谢!

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    遗憾的是、这一功能从未实现。

    此致、

    Rob