This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204-Q1:正弦波发生器

Guru**** 2441850 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC53204-Q1, DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1433916/dac53204-q1-sine-wave-generator

器件型号:DAC53204-Q1
主题中讨论的其他器件: DAC53204

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户需要一个正弦波发生器、他们需要具有12V RMS 和10mA 输出电流能力的20通道正弦波。

他们还需要将频率控制在65Hz 到500Hz 之间。  

DAC53204-Q1能否做到这一点?

我阅读了应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/slaae66 、但仍然对 THD 感到担心。

如果 DAC 无法做到这一点、您能给我一些建议吗?

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    很抱歉我误解了客户的需求。

    它们需要20通道固定频率和可调振幅正弦波。

    这20个通道应该具有相同的输出。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    DAC53204可以生成具有一些可配置频率的正弦波。 您需要一个外部运算放大器来将电压升至12V 并提供10mA 驱动。 DAC53204使用 DAC 基准作为正弦波的振幅。 您可以改变基准以调制正弦波振幅、但这无法在软件中完成。  

    您可以使用确实支持此电压和电流驱动的标准 DAC、然后编写 DAC 代码以通过 I2C 或 SPI 生成正弦波。

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    客户想知道我们是否在路线图中有8通道 DAC 器件。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    没有任何 计划在明年推出。 我不知道除此之外的计划、但我还没有听说计划的8通道版本。  

    此致!

    Katlynne Jones