This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7554:VDD 和放大器;REFIN

Guru**** 2926670 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7554, DAC7564, DAC63204, DAC60504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1435742/dac7554-vdd-refin

器件型号:DAC7554
主题中讨论的其他器件: DAC7564DAC63204DAC60504

工具与软件:

您好、TI:

目前我正在从事一个包含模拟部分的项目、该部分要求一个数模转换器通过3.3V 电平的 SPI 通信与微控制器连接、而输出信号基于5V 电平。 在搜索 DAC IC 之后、我想了这一点 DAC7554 是最好的选择。 但是、在阅读数据表时、我注意到 VREF 不能大于 VDD。 在本例中、VDD = 3.3V、VREF 或 VIO = 5V

作为替代产品、 DAC7564 似乎更有希望、如数据表中所述、AVdd 和 IOVdd 是独立的电源轨。 我是否符合上述要求选择了 DAC IC? 或者,你能建议任何更好的替代方案,完全符合我的项目要求吗?


等待您的回复。


谢谢!
Priyanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Priyanshu:

    DAC7564将如您所述正常工作。 IOVDD 可以是3.3V 用于3.3V SPI、您可以为 VDD 使用5V 来实现0V 至5V 模拟输出。  

    我推荐较新的器件、如 DAC63204或 DAC60504。 即使在5V VDD 下、DAC63204也可以使用低至1.8V 的逻辑、而 DAC60504具有与 DAC7564类似的 VIO 引脚。 两个器件都具有精密的内部基准或支持外部基准。  

    此致!

    Katlynne Jones