This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7716:向引脚说明表中添加中心焊盘信息

Guru**** 2926780 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7716, DAC8234, DAC8734, PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1435621/dac7716-adding-center-pad-information-to-the-pin-description-table

器件型号:DAC7716
主题中讨论的其他器件: DAC8234DAC8734PGA855

工具与软件:

您好!

在上一主题中、我们询问是否可以更新数据表、以在引脚说明表中指示中心焊盘的连接。   

这将适用于采用 QFN 封装的 DAC8234、DAC8734、DAC7716。

注意:PGA855等具有散热焊盘的其他器件的中心焊盘列于引脚说明表中。

引脚说明表中列出了这些参数、因此该表提供了很好的检查清单、因此错过这些参数的可能性要小得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我记得您的请求、并且已针对下一个数据表版本进行了标记。 我们无法针对这一次添加修改数据表。  

    此致!

    Katlynne Jones