This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:上电时的电流消耗

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436388/ads122c04-current-consumption-at-power-up

器件型号:ADS122C04

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户对 ADS122C04很感兴趣、对上电时的电流消耗有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

根据数据表、模拟(IAVDD)和数字(IDVDD)电流消耗具有不同的模式、每种模式都有不同的值。

上电时它以哪种模式运行?

您能否告知我们 ADS122C04在上电时的电流消耗?

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、井上真一

    您可以查看寄存器映射部分(8.6)中的信息、以了解 ADS122C04的默认设置

    我复制了下面的一些寄存器设置、因此您可以看到 ADS122C04的默认配置为:

    • PGA 启用、增益= 1
    • 0:正常模式
    • 选择内部 VREF
    • IDAC 关闭

    当器件上电时、ADC 未进行转换且处于低功耗状态。 ADC 在此模式下应该会消耗几 uA 的电流。 然后、当用户开始转换时、适用电气特性表中显示的电源电流

    -Bryan