This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7280:5V 输入范围的 Vref

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436635/ads7280-vref-for-5v-input-range

器件型号:ADS7280
主题中讨论的其他器件: REF5050

工具与软件:

你好  

我计划在0至5V 的输入电压范围内使用双通道 ADS7280。 请建议同一 ADC 使用 VREF。  

 我了解了 ADC 电压基准选择工具。 但不建议使用 Vref 5V。 为什么会这样? 根据产品说明书、绝对最大额定值  为7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您问这个问题。  基准选择工具似乎错误地解析了电压电平数据。 您可以使用精密的5V 基准、如 REF5050。 请遵循数据表中有关去耦电容器的指南:

    此致、

    Samiha