This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9815:采样率

Guru**** 2770415 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436440/ads9815-sampling-rate

器件型号:ADS9815

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我的同步目标采样率为250kSPS。

符合 ADS9815产品说明书、即 1MSPS/通道。

如果 ADC 的最大采样率为1MSPS、则我想250ksps/ch 与 连续4:1多路复用器切换、同时运行方式与250ksps 类似。

或者甚至在 顺序4:1多路复用器切换时、ADS9815是否以 每通道1MSPS 的速度工作?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    感谢您的提问!  

    ADS9815一次对两个通道同时采样。 同时以1MSPS 对通道1和8进行采样。 然后对通道2和7一起进行采样。 然后是通道3和6、最后是通道4和5。 所有8个通道的采样速率均为1MSPS。 如果您在原理图或布局审阅方面有任何其他问题或需要任何帮助、请告诉我。

    此致、

    Samiha