This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:1°C 上的温度精度

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1431606/ads112c04-temp-accuracy-over-1-c

器件型号:ADS112C04
Thread 中讨论的其他器件:ADS124S08

工具与软件:

尊敬的 TI 合作伙伴:

我在下面的问题中发现的温度测试。

 ~将器件置于10 μ V -40°C 环境中时、测量温度时的误差将大于1°C。 环境温度越低、 误差越大(测量范围-40~200°C)

 ~环境中的器件在20 μ V 85°C 时、不会超过1°C。

我对"RTD 计算器"表有一些问题(我的设计是3W RTD,设置表如下 pic )。

1. 什么是"精度类型"条件定义了典型和最大值?  

2. 系统准确度包含哪些误差? (例如:Rref、IDAC...)

3. 如果查看最多,测试错误似乎在预期范围内? 如果有任何建议将误差改善到1°C 范围内?(在我看来、Rref 目前被调整为2000欧姆、TCR 应低于20ppm。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我将详细了解这一点、下周早些时候会与您联系。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    是否有任何有关此主题的更新?

    Jerry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    廖杰利、

    所有详细的精度信息都显示在"设计"选项卡中、我复制了下面的内容。

    您可以使用这些选项卡查看所有精度计算是如何进行的

    请告诉我这是否解答了您的问题

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的反馈。

    我有以下问题、请帮助解释并确认。

    1. 精度类型指的是什么条件? (RTD 温度、IC 温度、电压组合...)

    2. 我对系统精度的理解包括增益误差、RREF 精度/偏移、电压偏移、RTD 电阻偏移和 IDAC 误差。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    廖杰利、

    对您的问题的回答:

    精度类型指的是什么条件? (RTD 温度、IC 温度、电压组合...)

    所有规格(RREF 错误除外)均取自 ADC 数据表。  例如、ADS124S08的典型增益误差/最大增益误差如下图所示

    选择"Maximum"时、您需要选择用于精度计算的最大值或最坏情况值。 选择"典型"时、使用的是可以在每个器件中看到的典型值

    我对系统精度的理解包括增益误差、RREF 精度/偏移、电压偏移、RTD 电阻偏移和 IDAC 误差。 这是正确的吗?

    电子表格中提供的精度计算包括下图所示的误差因子。 这些不包括 IDAC 误差、因为我们期望测量系统是比例式的、其中 IDAC 误差在输入和基准中相等、从而抵消

    -Bryan