This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:未连接 RTD 传感器时、ADS114S08的随机值问题

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1435338/ads114s08-issue-with-random-values-from-ads114s08-when-rtd-sensor-is-not-connected

器件型号:ADS114S08

工具与软件:

团队成员好

我目前在使用 ADS114S08的电路中使用4线 RTD 配置来测量温度。 我们的系统设置为处理 ADC 的4个通道、当 RTD 传感器未连接到相应的输入通道时、我们会遇到一些问题。

未连接 RTD 传感器时、输入通道悬空、我们观察到 ADC 读数在8000h 和7FFFh 之间不可预测和波动。 正如 ADS114S08数据表中描述的那样、这些值有可能由杂散电磁场、热噪声或其它影响悬空输入的环境因素造成。

鉴于此、我们正在考虑在未连接传感器的情况下使用下拉电阻器来降低噪声并稳定输入通道。 但是、在继续之前、我们要确认以下几点:

是否建议在此配置中使用下拉电阻器、如果是、建议使用多大的电阻值?
放置此下拉电阻器的最有效位置是电路中的哪个位置?
是否有任何其他推荐的最佳实践或设计技术来尽可能减少未连接 RTD 传感器时由噪声引起的随机 ADC 读数?


对于您可以提供的有关如何解决此问题和提高测量稳定性的指导或建议、我们将不胜感激。

提前感谢您的支持。 我期待您的专家意见。

此致

Prashant Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Prashant Gautam:

    当 RTD 断开连接时、为什么输入读取的内容很重要? 您是否正在尝试检测断线问题? 如果是、您可以参阅本文档以了解有关如何检测断线问题的更多信息: https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa483

    此外、由于输入路径中存在多个30k 电阻器、因此会产生一些显著的误差。 我建议将这些值减小10倍。 由于这些电阻器+输入端的1M Ω 联接电阻器、与基准电阻器相关的增益误差大于10%

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在尝试检测断线问题来监控4线 RTD、我正在利用您的[ADS114S08]来实现这一目的。 我已经根据文档配置了相关寄存器来监控用于断线检测的基准电压(Vref)。 但是、我仍然没有收到指示断线的预期状态。

    请确认是否需要任何其他配置或设置来正确检测此设置中的断线问题以提供帮助吗? 此外、如果有任何具体的故障排除步骤或建议可确保断线检测正常工作、我将非常感谢您提供指导。

    此致

    Prashant Gautam

     e2e.ti.com/.../register-configuration.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Prashant Gautam:

    根据不同的断线方式会有不同的行为:如果4线 RTD 的顶部或底部引线断开、则应该会在状态寄存器的 FL_REF_Lx 标志中显示错误。 这假设您启用了 VREF 标志(见 REF 寄存器)

    如果任一信号线断开、则需要启用烧毁电流源(BOCS)或 IDAC、以使电流通过这些引脚。 我在上一篇文章中提供的应用手册的第3.3.1节和第3.3.2节对此进行了介绍。 您还应在单独的诊断步骤中完成此操作、以免干扰 RTD 测量

    或者、您可以在输入端添加上拉/下拉电阻器(>=1M Ω)、但这必须位于 RTD 和30k 电阻器之间、以避免通过30k 电阻器消耗电流。 无论哪种方式、这都会从 IDAC 消耗一些电流并导致增益误差。

    -Bryan