This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:原理图元件和连接

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436344/ads1299eegfe-pdk-schematic-components-and-connections

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

工具与软件:

您好!

很长一段时间在这里,但第一次海报:)我们已经创建了几个原理图,现在已经登陆了一个在这里。 我们正在收到一个微弱的信号、并相信它可能与所附信号一致。 DRDY 看起来是正确的。 3.3V 和5V 完好无损。 如果您对原理图有任何帮助、我们都将不胜感激。 这是一个设备原型。 另外、示波器有一些示波器提示也会有所帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aloha、

    感谢您发帖。 您是否尝试过应用来自函数发生器的已知测试信号? 这将告诉您信号链和 ADC 配置是否设置正确、以便通过您要尝试测量的信号幅度和频率。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。  

    µV、我们使用函数发生器向 ADS1299输入施加振幅为100 μ s 至1mV 的10Hz 正弦波。 使用示波器、我们确认了函数发生器输出端信号的幅度和频率显示如预期。 但是、在检查 ADS1299输入的信号时、我们观察到的信号明显弱于预期。 通过微控制器上的 SPI 捕获数字化数据后、读数显示的幅度仍比原始输入信号低得多。 这表明信号链或 ADC 配置可能需要调整、并且/或者我们还认为我们的原理图可能存在影响信号完整性的问题。