This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5624:有关绝对最大额定值的问题

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1437167/tlv5624-questions-about-absolute-maximum-ratings

器件型号:TLV5624

工具与软件:

您好!
这是来自韩国的 Kwonjoon Lee。

我想询问 TLV5624的绝对最大额定值。

(详细问题)

1. OUT 引脚的电压范围是多少? (以绝对最大额定值表示)
2. VDD 和 OUT 之间是否有内部钳位二极管?
3.如果 VDD 和 OUT 之间有一个内部钳位二极管,  
  允许流经钳位二极管的最大电流是多少?
  OUT 引脚允许的最大电流是多少?
4.在 VDD = 0V 的情况下、有电流流入 OUT 引脚
  (通过 OUT 和另一个低阻抗节点之间的电阻器)、
  OUT 引脚允许的最大电流是多少?

此致、
李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kwonjoon:

    1.最大输出电压范围为 -0.3V 至 VDD + 0.3V

    2.有一个钳位二极管。  

    3/4. 我们不指定流经二极管的电流。 限制输出端的电流可降低损坏风险、但不应超出额定电压。 我们无法保证超出最大电压额定值时的性能。 在保持输出调节的同时、最大负载电流为10mA、 将电流(短路电流)限制在 20mA。  

    此致!

    Katlynne Jones