This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:DDC112

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1433541/ddc112-ddc112

器件型号:DDC112

工具与软件:

DDC112是否可用于测量毫微微安范围内的电流?

还有其他器件可以做到这一点吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FA 可能非常非常困难,如果不是不可能... 甚至不知道您想获得什么样的分辨率。 尚不深入思考、但器件噪声仅处于 Fc 的几分之一、因此即使最长的积分时间为1s 左右、也几乎无法高于噪声。 除此之外、还必须在该级别对非理想因素进行补偿。 例如、漏电流为0.1pA、但即使您通过校准、也必须确保温度稳定、因为漂移为10fA/C 依此类推...  

    除非您以分立方式构建、否则其他器件不知道有这种功能...

    此致、

    教育