This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:使用##39;RDATA'ADS124S08中的命令读取的数据均为0xff。

Guru**** 2553370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436442/ads124s08-the-data-read-with-the-rdata-command-from-the-ads124s08-is-all-0xff

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

"你好,我是一个 LG 软件开发商。 我目前正在根据 Bobby Kim 之前询问的硬件电路编写软件。 我面临以下问题、非常感谢您的帮助。"

"我们将如图1所示设置寄存器、并按照图2所示的顺序与 ADC 进行通信。 已确认1000 µA 电流流经寄存器设置的 IDAC 通道。 但是、使用'RDATA'命令读取的数据均为0xFF。 您能检查一下可能有什么问题吗?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Junsu:

    您能否提供您的系统以及所使用的传感器阻抗值的示意图?

    它还有助于获取显示所有通信通道以及从 ADC 发送/发送到的信息的逻辑分析仪数据、而不是图表。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向您发送当前正在测试的系统原理图。 完整电路图将通过韩国分行发送。

    出于测试目的、连接了一个200 Ω 电阻。

    下面是发送每个命令前后的 ADC 数据值。"

    0x40  

      字符                    字符   

    0x09

      字符                    字符   

    0x13  

      字符                    字符   

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Junsu:

    您能否向我们发送显示波形的实际逻辑分析仪图?

    如果您尝试使用内部基准电压、而不是外部 RREF 电阻器、是否可以获得有效数据?

    -Bryan