This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:当软件复位时、DAC 寄存器全为0

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1435504/dac38j84-dac-register-is-all-0-when-software-reset

器件型号:DAC38J84

工具与软件:

嗨、团队:  

我是 FAE Jayden、我的客户询问了有关 DAC38J84的问题。  当我的客户在整个平台上频繁执行软件复位操作(而非断电复位)时、初始化失败、并且 DAC 寄存器全为0。 您是否遇到过类似问题? 原因可能是什么? 谢谢。

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保您已正确复位 DAC、并相应地将 SPI 更改为3线或4线模式

    您可以进行测试读取以通过寄存器0x80检查版本 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hsia:

    感谢您的答复。 这种故障可能发生、概率约为千分之一。 可能的原因是否与上述描述一致?

    BRS

    Jayden