This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1114L:ADS1114和 ADS1114L 的差异

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1114L, ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1437077/ads1114l-difference-between-ads1114-and-ads1114l

器件型号:ADS1114L
主题中讨论的其他器件: ADS1114

工具与软件:

您好、我想了解以下信息:

- ADS1114与 ADS1114L 的区别? (也许 ADS1114L 支持 I2C 总线的1.8V 电压? 对吗?)

-驱动程序固件使用相同的指令? 我的意思是、我是否为 ADS1114编写驱动程序可用于 ADS1114L? 而不修改任何代码?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierpaolo:

    这两个器件之间的唯一区别是数字输入的数字输入电平(VIL、VIH)。 如您正确提到的、ADS1114L 提供的电平支持1.8V I2C 总线操作。

    ADS1114的固件可按原样用于 ADS1114L、无需修改。

    此致、
    Joachim Wuerker