This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33604:反相降压电源 IC

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM25088, LM25116, LM5116, LMZM33604, LM5157, PMP23241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1425013/lmzm33604-inverting-buck-power-supply-ic

器件型号:LMZM33604
主题中讨论的其他器件:LM25116LM5116、LM5088、LM25088、 LM5157PMP23241

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们要设计的电源直流/直流转换器能提供输入电压12V 输出电压-13.5V 输出电压和1A 输出电流能力。

  • 生成  12V 直流至-13.5V 直流 中、TI 电源设计器建议使用反相降压/升压转换器、如所示  LM25116  LM5116  LM5088  LM25088 . 不过、这些器件的数据表未明确提及对负电压或反相电压输出的支持。 而  LMZM33604  支持反相应用、其  16x10mm 尺寸  并不符合我们的要求。
  • 请确认是否有其他问题  更小尺寸的反相直流/直流降压稳压器  可以生成的输出电压  从12V 开始-13.5V

——

此致、

Meghla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Meghla:

    任何降压转换器都可以在 IBB 配置中使用。  

    以下是可提供帮助的应用手册- https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    任何额定电压为36V 的器件都可以在此处使用、请查看我们的产品系列、并挑选符合您尺寸要求的器件。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    感谢您的答复。

    对于我们的应用、我们需要转换 输入电压为12V、输出电压为-13.5V . 为了实现这一点、最好使用 反向模式中的升压或降压 DC-DC 转换器 (根据提供的应用手册)进行说明进行操作?

    我的理解、因为我们正在转换 将12V 更改为-13.5V 的更高绝对值 、使用 采用反向模式的升压转换器 .

    您能否确认这种方法是否正确?

    再次感谢您的指导。

    ——

    此致、

    Meghla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghla:  

    您的理解是正确的。 我建议将升压转换器用于该应用。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    感谢您的响应。

    我们选择了 LM5157升压稳压器 转换一个 12V 输入电压到13.5V 输出电压 . 不过、我们想在中使用它 反向模式 输出 -13.5V .

    您之前分享的应用手册介绍了如何转换 将降压稳压器设置为反相降压/升压(IBB)配置 . 您能否确认同一应用手册是否适用于转换 A 设置为 IBB 配置 ? 或者、如果有有关反相升压配置的特定文档、请分享。

    再次感谢您的指导!

    此致、

    Meghla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghla:

    我将把这个线程分配给 BOOST 团队。 团队中的某个人应该能够帮助您解决这个问题。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghla:

    请查看我们的参考设计数据库、了解有关如何生成负输出电压的示例:

    TI 参考设计库

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您的答复。

    我们正在探索 TI 参考设计 PMP23241 、其中 LM61495QRPHRQ1降压稳压器 用于转换一个 输入电压为9V 至18V 的影响 7.5V 至-12V 的输出电压 . 根据此设计、稳压器似乎可以用作 降压-升压 例如、转换 9V 输入至-12V 输出 .

    请确认此稳压器是否可作为控制器 反相降压/升压 转换的要求 12V 输入至-13.5V 输出 ? 此外、该配置是否适合我们的应用?

    此外、您能否检查是否有任何直流/直流转换器可以直接将12Vin 转换为-13.5Vout、而不在反相模式下使用它?

    感谢您的帮助!

    此致、

    Meghla