This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:PRBS9测试数据格式化为 JESD204B 14位采样数据值

Guru**** 2638035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430072/afe58jd28-prbs9-test-data-formatting-into-jesd204b-14-bit-sample-data-values

器件型号:AFE58JD28

工具与软件:

关于 PRBS 测试模式--如何将常规 PRBS9随机比特流封装成14位采样值?  

根据2021年5月数据表的表9-41

"一个16位图形由23位(或9位) PRBS 图形发生器生成(从 MSB 端获取)、并替换 DIGRESx 字。"

我们能够在调用 PRBS 测试数据模式时记录采样值的序列、按照预期、每511个样本会针对 PRBS9重复一次、所有通道都具有相同的数据、但无法了解 PRBS9原始二进制文件和14位采样数据之间的格式关系...

谢谢

Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 PRBS_MODE 寄存器可以选择 PRBS23 (PRBS_MODE =0)或 PRBS9  (PRBS_MODE =1) 。

    现在 PRBS 数据是基于相应的模式生成的、16位 PRBS 数据是生成的。

    现在、根据串行化模式选择数据作为测试模式输出。

    如果 串行化 因子为14 -则在此16位 PRBS 数据中选择 MSb14位。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我理解到目前为止——对我来说,谜题中缺少的一个环节是 ITU-T O.150定义的 PRBS9生成器单一比特流是如何封装到用来替换 DIGRESx 的16位字中的? 例如、我的图片解释了下面的问题:

    目的是在接收端重新生成相同的结果并比较位错误

    ###UPDATE###我为后代记录了 PRBS9序列、但无法识别任何特定的关系:

    e2e.ti.com/.../afe58jd28_5F00_prbs9_5F00_14bit_5F00_data.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    这是我在设计中得到的。 希望这对您有所帮助  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/prbs_5F00_gen.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sachin --我永远不会通过试验和错误来得出这种包装方法、所以是的、有很大的帮助