This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:AFE58JD28 JESD 是否支持高达6.4GBPS 的数据速率、手册中仅表示支持5Gbps 的数据速率?

Guru**** 2636785 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1435966/afe58jd28-can-afe58jd28-jesd-support-up-to-6-4gbps-the-manual-only-says-that-it-supports-5gbps

器件型号:AFE58JD28

工具与软件:

您好!

AFE58JD28 JESD 是否支持高达6.4GBPS 的速率、手册仅说明它支持5Gbps 的速率?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它可以支持高达6.4GBPS 的较短迹线长度,这在数据表中提到。 您的布线长度是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大长度为5英寸。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表在 7.3.13.5.15抖动注意事项中说明了跨速度的抖动。 请查看这一点。