This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:使用 TSW14J50评估 ADS52J90EVM

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J91, ADS52J90EVM, ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1408281/ads52j90evm-evaluating-ads52j90evm-with-tsw14j50

器件型号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其他器件: ADS52J90、ADS52J91

工具与软件:

我正在使用 TSW14J50 数据采集和 HSDC Pro 软件评估 ADS52J90EVM。 但是、   HSDC Pro 软件中未列出 ADS52J90。 此外、HMC-DAQ GUI 中没有用于带有 TSW14J50的 ADS52J90EVM 的初始化文件。 我曾尝试在 HSDC Pro 中修改配置文件、但失败。 我曾尝试使用 JESD 配置、但有时它不会 SYC、并且在同步时、数据采集不正确。   

  请与 TSW14J50分享 ADS52J90EVM 评估指南以及正确的配置文件。  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的伸出、 ADS52J90EVM 最初 是与 TSW1400EVM 搭配使用。 由于这已经过时、我们已经迁移到 TSW14J50。 还需要执行另外一个步骤才能使用  TSW14J50 。 您能否将邮件发送至 ultrasound_rx-support@list.ti.com、以便我们分享额外的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sachin、  

    我已经给你发了一封信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin 您好、我已经通过电子邮件收到了其他步骤和文档。 但是、我无法获取软件 Setup_ADS52J91_EVM_v1.0.0.exe。 您能给我发送这个软件或者下载这个软件的链接吗? 此软件是否与  ADS52J90EVM 兼容? ADS52j90和 ADC52J91是同一系列、我认为两者引脚兼容、也是同一个接口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     只能使用 Setup_ADS52J90_EVM exe。 我想你已经有这个文件.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在打击我的头在这个问题。 这个神奇的.exe 可以公开吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。。。 我们正在为此而努力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到! 同时、我不介意通过测试来帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Sachin,  Setup_ADS52J91_EVM_v1.0.0.exe 上的任何更新。 您能否尽快向我们发送访问权限。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在邮件中进行通信时关闭该主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以,它不会公开吗? 将来的人们只需联系 TI 即可获取此 magic .exe?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此

    e2e.ti.com/.../ads52j90evm-not-able-to-evaluate-using-tsw14j50evm