This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:自动偏移模式:如何计算减去的直流值

Guru**** 2507035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1431842/ads52j90-auto-offset-mode-how-is-computed-the-dc-value-value-substracted

器件型号:ADS52J90

工具与软件:

你好

我愿意使用自动偏移移除功能(chap 8.3.5.1.2 ).

DS 不会指定如何计算直流。

它是否始终在后台进行计算、并且可能会随时间而变化?

或者、在发生 TX_TRIG 或 MANUAL_START 之后、使用寄存器 AUTO_OFFSET_REMOVINVATION_ACC_CYCLES 中指定的样本数时、它是否只计算一次?

在这种情况下、直流值将在所有运行时间内保持不变。

此致、

Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个选项  

    1)如果您已经知道了偏移、则可以写入该偏移

    2)如果你不知道偏移,一旦 TX_TRIG 被给出,它将根据开始采样(TXTrig 或 OFFSET_REMOVING_START_MANUAL )和要累加的样本数量(AUTO_OFFSET_REMOVING_ACC_CYCLES )进行累加。 这会在每个 TX_TRIG 上发生。

    这回答您的疑问吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    方法1)提供良好的结果、但需要手动操作。 多种校准。

    方法2)对我的应用不能提供良好的结果。 这是我提问的原因。 在我的应用中、系统只为所有系统运行时间生成一个 TX_TRIG。 它是在启动时生成的。

    如果我清楚地理解您的答案、在我的应用中、直流失调电压将只计算一次、可能不是在最佳时刻计算。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是正确。 您可以读出计算偏移值并检查它是否符合您的偏移预期。  

    您如何知道偏移是来自器件或输入的? 您是否需要对输入进行交流耦合?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ADC 采用交流耦合。
    我手动测量的最差偏移值为38 LSB 偏移。 我猜、这与+/-7mV 的数据表数据相匹配。

    我正在查看自动偏移校正模式的 offset_removal_start_manual。 也许这是一种更好的方法、以便在我的应用程序中使用自动模式来完成工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 您可以使用它。 希望你可以得到所需的偏移.