This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:初始瞬态阻抗模式下的低频噪声、强直流失调电压、使用 ADS1299 4层 PCB 设计

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1433077/ads1299-low-frequency-noise-strong-dc-offset-with-initial-transient-impedance-mode-using-ads1299-4-layer-pcb-design

器件型号:ADS1299

工具与软件:

您好、TI 专家!

完成 ADS1299 EVM 板的阻抗测量和跳线设置后、很长一段时间就可以获得专业知识。 现在、我们已经开发出一个 使用 ADS1299的 PCB、在阻抗模式期间通过初始瞬态获得强直流噪声、并在 ECG 模式和阻抗测试模式下的低频产生强噪声。 图1和图2显示了 ECG 信号和低频信号阻抗模式的频谱图。 而分别在图3绘制的时域 ECG 信号和图4绘制的阻抗模式信号。  

专家对新设计电路中出现这种噪声的原因提出的任何评论都将非常有帮助和可察觉。 虽然新设计从 ADS1299 FE PDK 评估板中使用的相同原理图复制而来、但仅 LPF 响应抗混叠滤波器元件值 根据 ADS1299 FE EVM 板将电阻器更改为3.3k、而将电容器更改为47nF (而不是4.7nF)、以将截止频率下限降低至1000Hz。

请留下您的宝贵意见、参加论坛讨论、如果需要任何其他信息、请随时与我联系。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ID:

    感谢您发帖。

    如果在通道输入之间施加外部短路并强制施加共模电压、则需要在 PCB 和 TI EVM 上测量多大的失调电压? 元件容差布线的输入阻抗可能存在一些不匹配。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我明白了你的观点。 由于我在新(定制)电路板上没有类似的跳线设置选项(JP25、JP6、JP7、JP8)保持开路引脚、因此我需要前往 PCB 上焊接。 我的问题是、如果我如中所述对负输入的公共基准进行测量、会怎么样  第8.3节  的 USAR 手册 ADS1299 FE PDK。   

    可以使用中提到的任何选项来计算直流偏移 第8.1、8.2、8.3节) 根据我们的设置(定制板)便利性。

    Gracias 和此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ID:

    INxP-INxN 差分输入与 INxP-SRB1之间的测量失调电压可能略有不同、但它们应相当接近。 产生差异的原因是、通过 SRB1引脚进入 PGA 的输入阻抗与正常输入引脚相比略有不同。  

    此致、

    Ryan