This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:是否可以在一个 ADS1220中连接2个3线 PT100

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1434627/ads1220-is-it-possible-to-connect-2-pcs-3-wire-pt100-in-one-ads1220

器件型号:ADS1220

工具与软件:

您好!e2e、

是否可以在一个 ADS1220中连接2个3线 PT100? 您对电路有什么建议吗?

谢谢。

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    对于3线 RTD 测量、您通常会在单个 ADS1220器件中使用所有模拟输入、因此每个 ADC 只能测量一个 RTD (您可以在以下应用手册: RTD 测量基本指南(修订版 A)中阅读有关 RTD 配置的更多信息)。  

    建议每3线 PT 至100 RTD 使用一个单独的 ADC。

    另一种潜在的解决方案是使用输入通道数更高的器件、或在 ADC 前面使用一个外部多路复用器来连接不同的 RTD、但使用这种方法一次只能测量一个 RTD。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、

    明白了、感谢您提供的信息。

    Leon