This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4128:ADC 时钟输出出现异常

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1434798/ads4128-weird-phenomena-with-adc-clock-output

器件型号:ADS4128

工具与软件:

我们在一个项目中使用了 TI 的 ADS4128IRGZT ADC。

ADS4128IRGZT 具有时钟输入和时钟输出。 此 ADC 的数据输出与时钟输出同步。

我们将100MHz 时钟馈送到 AMD Artix 7 FPGA 内的时钟向导生成的 ADC。 ADC 的数据输出由 FPGA 使用 ADC 时钟输出信号进行捕获。

我已经在 FPGA 内部实现了集成逻辑分析仪(ILA)、用于捕获 ADC 的各种时钟和 ADC 的数据输出总线。

我们使用配置为 CMOS 输出的 ADS4128IRGZT ADC 的二进制补码。

下面是 FPGA ILA 的屏幕截图、其中显示了 ADC 正在进行和来自 ADC 的时钟

ILA 时钟再次在 FPGA 内部生成400MHz。 信号"adc_clk"是由 FPGA 生成并馈送到 ADC 的100MHz 时钟。 信号"sample_clk"是来自 ADC 的时钟输出。

从屏幕截图中可以看出、ADC 似乎改变了时钟高电平脉冲的持续时间。 ADS4128IRGZT ADC 的工作原理是这样吗? 它是否将时钟输出的高电平与其转换时间相关? 数据表中未提及类似的内容。

有时它也会错过时钟脉冲。

另一个问题如下:

ADS4128IRGZT ADC 具有其串行配置接口的另一个时钟输入。 我已选择将串行接口与 FPGA 连接、并使用6.25MHz 时钟(屏幕截图中为 transmitter_clk)驱动该接口。

数据表指定该串行接口时钟介于1和20MHz 之间。

当串行接口时钟和100MHz 时钟都被馈送到 ADC 时、就会发生断线现象。 然后、ADC 的时钟输出似乎生成了一个"组合时钟"、如下面的屏幕截图所示。

如果您可以或无法解决上述问题、请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Georgios:

    请提供您的设置的详细方框图、包括设备型号、信号电平等、有关时钟的用途等 越详细越好。

    还应该向我们发送用于配置器件的 SPI 寄存器写入列表。 请也将其发送出去。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    非常感谢您的答复。 尽管在论坛上发布此问题不适合采取预防措施并不遗余力地披露敏感工程信息、但这里还是给出了 ADC 如何连接到 FPGA 以及如何生成和分配时钟的简化方框图。 希望它能帮助你更好地理解。

    ADC 上没有运行 SPI 命令、因为当前已禁用 SCLK_o 以防止两个时钟的奇怪组合发生。 因为我们可以在复位后以其默认设置使用 ADC、所以我们可以在没有它的情况下正常工作。

    如果可以选择此方式、我们更倾向于使用更直接的沟通渠道。 是否有使用电子邮件的方法?

    此致、期待您的帮助和回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Georgios:

    感谢您的参与。

    您是否使用连接到 Xilinx 开发套件的 TI 评估板?

    如果没有、您可能需要发送原理图来了解问题所在。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在关闭此帖子、将其脱机移动。