This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600RB:ADC12D1600RB

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436090/adc12d1600rb-adc12d1600rb

器件型号:ADC12D1600RB
主题中讨论的其他器件:ADC12D1600

工具与软件:

我有2个与 ADC12D1600器件相关的问题

 ADC12D1600QML (376 CPGA 封装)连接图是 ADC12D1600 292 BGA 封装(27mmx27mm)的超集

2. 是否有一个可以订购的插座安装在 RB 上。  插座似乎有安装孔。  我们可以订购此插座还是获取器件型号。

我们需要一种方法来 测试曾受到环境压力的器件参数。  QML 器件是否可以在此 RB 上使用此插座?

此致、

Robert Chua

工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    让我为您详细说明这一点。

    请给我几天的时间来回应。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    QML 封装 和商用 EVM 与插座不兼容。  

    不清楚您希望插座器件型号和供应商是哪种封装?

    请提供建议、我可以将这些信息提供给您。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC12D1600RB PCB 上的 ADC12D1600QML

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    如果您使用 QML 器件和商用 EVM、则这两种器件不兼容。

    遗憾的是、QML 器件的插座不适合商用 EVM。

    此致、

    Rob