This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B24-Q1:ADS131B24-Q1:霍尔效应电流传感器

Guru**** 2441920 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131B24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436253/ads131b24-q1-ads131b24-q1-hall-effect-current-sensor

器件型号:ADS131B24-Q1

工具与软件:

HII

我计划使用 ADS131B24-Q1来设计 HEV BMS。 为了测量电流,我们可以使用霍尔效应电流传感器而不是分流器。

是否有任何推荐的电路来将霍尔效应电流传感器与 ADS131B24-Q1连接

刻度

Mittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    非常感谢您关注我们的 ADS131B24-Q1和您的问题。
    原则上、ADS131B24-Q1也可以测量霍尔效应电流传感器。 我们只需确保霍尔效应传感器的输出信号适合 ADC 的输入范围。 您能告诉我在您的情况下传感器的输出信号电平是多少吗?

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joachim、您好!

    我计划在 CPA、CPB 和 CNA CNB 引脚之间连接霍尔效应传感器 。 霍尔效应传感器将为4-20mA 信号的输出。

    传递链接

    https://www.ato.com/dc-current-sensor-50a-to-1500a

    此致

    Mittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢信息编辑。

    ADC1A 和 ADC1B 的最小增益为4。 由于使用内部1.25V VREF、这意味着满量程输入信号需要小于= 1.25V/4 = 0.3125V。
    为了将4 -20mA 信号融入该范围内、您必须使用<= 0.3125V/4R 20mA = 15.625Ohm 负载电阻器、将-20mA 信号转换为电压信号。

    此致、
    Joachim Wuerker