工具与软件:
尊敬的技术支持团队:
我想确认 DAC 输出 电压(Vout)为中标度(RSTSEL = VDD)。
根据数据表、Vout 由以下公式定义、默认设置为 DIV=1 、 增益=2、内部参考频率=2.5V。
我认为、此默认设置意味着5V 满标度和内部基准。

问题1:
中量程代码(=8000h)的默认设置是、Vout 显示的2.5V 是什么时序?
例如、VDD POR 电路如下、在绿色区域之后 Vout 显示为2.5V?
  
问题2:
使用外部基准时、需要 按照以下步骤、将内部基准=2.5V 更改为外部基准=5V 和 REFDIV=1 (基准除以2)以及增益=1 (DAC 输出上的增益均为2)。
此时是否会保持 Q1的中间码(Vout=2.5V)直到编写新的 DAC 代码?

此致、
TTD