This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672:BPSK 生成应用

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436184/dac5672-bpsk-generation-application

器件型号:DAC5672

工具与软件:

团队成员、您好!  

我们希望通过使用:DAC5672的通道 A 和通道 B 未使用来生成600Hz 正弦波输出。 此代码由 FPGA 生成。 FPGA 为 DAC5672生成数字代码、如下所示。

DAC_CLK:625KHz (延迟时钟大于4ns)

DAC_WRTA:与 DAC 时钟相同

3. DAC_Code (DA13-0):由 FPGA 逻辑生成。

4.模式:高

我们观察到 DAC 上的所有输入均已进入、但我们无法在通道 A 输出端口看到任何活动。

请推荐任何解决方案。

谢谢、此致

Sipahee Lal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sipahee:

    您能不能在原理图上发送? 我想看看 DAC 的设置情况如何?

    您是否已按照数据表中的图17或18验证数据位和数据时钟的输入时序?

    此致、

    Rob