This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE10004:高功率 RU

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE10004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436275/afe10004-high-power-ru

器件型号:AFE10004

工具与软件:

高功率 RU  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ophelia:  

    您对 AFE10004有疑问吗? 或者您是否在寻找推荐器件?

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    是的、我们的 RD 希望获得用于 开发 AFE10004的数据表、但直到现在我们都无法获得数据表。  请提供帮助。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ophelia:

    您可以通过向下滚动 AFE10004产品页面并选择"立即申请"来请求访问数据表。 贵公司必须与 TI 签订长期保密协议才能获得访问权限。 如果您需要更多帮助、请告诉我。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    我们已经签署了该 NDA。  请参阅随附的。  谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ophelia:  

    请在 Erin 共享的链接中提出申请、我们会在内部审核后批准该申请。  

    我们不会在我们的安全网站之外共享有关此器件的任何详细信息、因此您必须通过申请才能接收访问权限。  

    此致!

    Katlynne Jones