This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8568:需要 DAC 解决方案建议!!!

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81408, DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1433164/dac8568-need-dac-solutions-suggestion

器件型号:DAC8568
主题中讨论的其他器件:DAC81408DAC8775

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户需要 DAC 解决方案、我们需要 BU 的帮助来提供合适的解决方案。

以下列表是他们的要求:

1、6通道

2.分辨率为16位

3.采样率不是问题

有5种不同的输出请求:

  • 电压范围为1V 至5V
  • 电压范围为0V 至10V
  • 电压范围为-5V 至5V
  • 电压范围为-10V 至10V
  •  4mA 和20mA 之间的电流范围

根据客户的要求、他们希望一个器件可以满足所有请求。 如果没有、请提供每个 TI 适用的解决方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我推荐2个产品。

    DAC81408:这将为您提供8个通道、所有电压范围、但不包括电流范围。

    DAC8775:这将提供4个通道并涵盖所有电压和电流范围。

    请随时联系我的工作电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sohail,

    你好。 我的客户提供如下表所示的新要求。

    现在、 DAC 应支持 负输出 电压和负输出电流。

    客户只需要 最便宜/最简单的解决方案4通道 DAC 解决方案。 下表列出了它们的模拟输入规格。

    请提供建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    尽管我将 Sohail 进行最后评论、但 DAC8775仍应是最佳选择。 他是这些器件的 PME、请随时通过电子邮件给他进行更深入的讨论。

    DAC8775:

    唯一不受支持的是较小的 IDAC 范围。  

    此致!

    Katlynne Jones