This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9219EVM:ADS9219、20MHz、单通道模式、OSR2模式-不支持?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9219, ADS9219EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436546/ads9219evm-ads9219-20mhz-1-lane-mode-osr2-mode---not-supported

器件型号:ADS9219EVM
主题中讨论的其他器件:ADS9219

工具与软件:

您好!  

尝试 ADS9219、20MHz、单通道模式、OSR2时、会弹出"Selected device not has this features"消息。

使用 ADS9219时发现另一个错误。 在  ADS9219、20MHz、单信道模式、OSR2模式上、通道2与通道1具有相同的数据。  

ADS92xx_EVM_GUI.exe 会阻止20MHz、单通道模式、OSR2运行模式、还是 ADS9219不支持此模式?

 

我们要在 ADs9219EVM +  TSWDC155 测试设置中验证我们的系统同步模式(自计时模式)。  

因此、最好能为我们提供以下信息:  

A. TSWDC155 FPGA 数据采集板的原理图。

b. Artix 7 FPGA 的 FPGA 项目和源代码。  

此致、  

Panneer Raja。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Panneer Raja、  

     

    感谢您提出 ADS92xx EVM GUI 的此问题

    ADS9219支持 ADS9219、DDR、单通道、OSR 已启用并设置为2。 它应该能在 ADS92xx EVM GUI 上正常工作、但我将确认并更新 GUI、以确保模式正常工作。  您当前使其处于 SDR 或 DDR 模式吗?

    在您的测试设置中、这是单个 ADS9219、还是最终还要同步多个器件? 如果您可以分享任何更多信息、则有助于了解您的设计用例、从而对您有所帮助。  

    请发送电子邮件至 y-gonzalez@ti.com 以获取  TSWDC155原理图

    此器件的 FPGA 代码可在 https://www.ti.com/product/ADS9219上找到

    此致、  

    Yolanda Gonzalez

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yolanda、

    您当前使其处于 SDR 或 DDR 模式吗? DDR。

    我们需要在我们的流式细胞仪仪器中使用该 ADC。 将会使用多个 ADC。 同步会很好、但并非绝对必要。 我们将在 FPGA 中执行该操作。

    此致、  

    Panneer Raja。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Panneer Raja、  

    感谢您的答复

    此致、  

    Yolanda