This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC130M02:AMC130M02配置

Guru**** 2514375 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC130M02, AMC131M03EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1435994/amc130m02-amc130m02-configuration

器件型号:AMC130M02
主题中讨论的其他器件: AMC131M03EVM

工具与软件:

我使用 AMC130M02进行隔离式电源总线电压和电流测量、但到目前为止无法与器件建立可靠的通信来对其进行配置。 一度、我们认为我们已对其进行配置且直流/直流确实正在运行、但我们的电路板(基于数据表示例定制)现在无法启用直流/直流、更有趣的是、DCDC_cap 输出端似乎没有电压、我认为这不取决于配置。

无论配置状态如何、DCDC_CAP 引脚上是否应该始终存在电压(我们测得的电压为~2.6V)?

在 DRDY~引脚通过100k Ω 电阻连接至高电平时(如数据表示例和 AMC131M03EVM 中所述)、我们应该如何确定该器件何时在 POR 或复位后准备好进行通信?

我在数据表中没有注意到 POR 或复位后通信所需的任何长等待时间、但 AMC131M03EVM 在复位后每次通信之间等待1秒、并花费4秒直到 DRDY~脉冲开始。 在任何类型的复位后是否还必须等待~1s 才能与 AMC130M02建立通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    [报价 userid="604788" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1435994/amc130m02-amc130m02-configuration "]无论配置状态如何、DCDC_CAP 引脚上是否应始终存在电压(我们测得的电压为~2.6V)?[/QUOT]

    由于 DCDC_CAP 连接到初级侧 LDO 的输出端、因此如果给 DVDD 供电、DCDC_CAP 引脚上应该存在电压。

    [报价 userid="604788" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1435994/amc130m02-amc130m02-configuration~将 DRDY 引脚接至高电平并使用100k Ω 电阻(如数据表示例和 AMC131M03EVM 上的做法所述)如何确定该器件在 POR 或复位后何时可用于通信?

    您在什么模式下使用 DRDY 引脚。  启动时、DRDY 引脚为推挽引脚、不需要100k Ω 上拉电阻

    [报价 userid="604788" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1435994/amc130m02-amc130m02-configuration "]我在数据表中没有注意到 POR 或复位后通信所需的任何长等待时间、但 AMC131M03EVM 在复位后的每次通信之间等待1、并花费4秒直到 DRDY~脉冲开始。 在任何类型的复位后是否还必须等待~1s 才能与 AMC130M02建立通信?[/QUOT]

    复位事件后的等待时间应为 tPOR、通常为250us。  等待这段时间后、您应该能够与器件通信。

    您能否发送有关尝试与器件通信的原理图和数据捕获?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saleh,

    感谢您的回复!

     在 AMC130M02配置中、我们在 RESET 命令、写入命令、读取命令、DCDC_EN SET 命令以及启动 CLKIN 时钟之间施加1s 的暂停时间。 这需要5秒时间才能完成所有暂停、这并不理想。

    在 POR 期间、I 跟踪了 CDC_CAP 引脚电压、发现仅在设置 DCDC_EN 位后测量~2.6V。 它在 执行直流/直流启用命令后的10微秒内出现。

    我们最初是在复位后使用1ms 的暂停、因为它比  tPOR 长得多、但我们无法通过配置来处理它。 我不能保证那是根本原因、但配置在1暂停时肯定可行。 我们可以再次尝试配置、仅更改暂停时间并查看结果。