This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:读取峰峰值电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1437136/ads131m02-read-peak-to-peak-voltage

器件型号:ADS131M02

工具与软件:

大家好、团队成员:

如何读取峰峰值电压? 请给我推荐。

谢谢!

Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pavan:

    您能说明您需要什么吗? 您是否想知道如何将其连接到 ADC 并 进行转换、或者难以从 ADC 中读取数据? 您的信号是否是会低于接地值的单端双极信号? 信号的幅度和频率是多少?

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Dale

    在6.25Hz 时、我观察到一个总周期为160ms 的正弦波。

    在我的应用中、我将观察具有以下属性的正弦波:

    • 总周期:  160毫秒
    • 由以下部分组成:
      • 60ms 平坦
      • 20ms 下降
      • 60ms 平坦
      • 上升20ms .

    我的目标是实现一致性  60ms - 60ms 峰峰值电压  所见到的。 您能否就确保此输出的正确方法或配置提供建议?  

    此致、

    Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pavan:

    这看起来像是您要使用 ADS131M02测量的模拟信号、这是来自传感器还是信号发生器的信号?   您为此信号设置的频率是6.25Hz 吗?  

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    信号最初来自传感器。 但是、由于我目前正在开发用于测量信号的逻辑、因此我使用频率发生器进行测试。

    此致、

    Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pavan:

    感谢您提供的信息。 根据您提供的信息、您的问题是如何配置频率发生器并   在此波形中实现一致的60ms - 60ms 峰峰值电压、您必须查看频率发生器的用户指南。

    我不确定您的最终信号是60ms-60ms 的方波信号还是瞬态信号、但如果您对 ADS131M02有任何疑问、敬请告知。

    BR、

    戴尔