This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:当环境温度超过100℃ 时、ADC 采样值开始异常增加

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1437872/ads1248-the-adc-sampling-value-begins-to-increase-abnormally-when-the-ambient-temperature-exceeds-100

器件型号:ADS1248
Thread 中讨论的其他器件: ADS124S08

工具与软件:

目前、我们使用 ADS1248进行压力采样、而 ADC 采样值开始异常增加。 当环境温度超过100 ℃ 时、施加的环境温度为120 ℃、并采用 ADC 内部基准。 原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hui Cao22、

    ADS1248的额定工作温度仅为105C、因此您可能遇到问题、因为您即将(或超过)此额定值。 问题到底是什么? 您能否更详细地描述它们、提供图表等?

    如何确定导致问题的不是压力传感器或电路板上的其他元件?   

    [报价 userid="398246" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1437872/ads1248-the-adc-sampling-value-begins-to-increase-abnormally-when-the-ambient-temperature-exceeds-100当环境温度超过100 ℃ 时、应用的环境温度为120 ℃ 并采用 ADC 内部基准。 [报价]

    我不明白这句话。 环境温度如何介于100°C 和120°C 之间?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、 工作环境温度和指定环境温度存在哪些难题、我们的压力传感器可以支持200℃。

    如果 ADS1248不支持120℃、、您可以推荐部件、、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的另一款产品也在120℃ 上工作、而且 ADS1248可以正常工作。 是 PCB 布局问题吗? 这款芯片的布局有什么要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hui Cao22、

    ADS1248最高可在125°C 下工作、但其电气特性最高只能达到105°C。 因此、该器件应能在高达125°C 的温度下正常工作、但当 ADC 裸片温度大于105°C 时、您可以预期性能会发生变化

    能否提供更多有关具体情况的信息?  我在上一篇文章中总是可能要求提供更多信息、但您没有提供。

    您还可考虑 ADS124S08、它是 ADS1248的下一代产品。 ADS124S08的额定温度范围如下所示。 但是、如果您确定问题不是由 ADC 造成的、那么更改到其他 ADC 将不会对您有所帮助。 因此、有必要深入了解问题所在、并确保它与环境温度>105°C 时的 ADS1248行为有关

    -Bryan