This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:ADS1148

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436571/ads1148-ads1148

器件型号:ADS1148

工具与软件:

我们在应用中使用 ADS1148IPW。 它通过 SPI 将转换数据发送到 uC。 我们在芯片选择较高时观察到这条线路上的 tri 状态电压为0.5V。 当片选信号较高时、此线路上的理想电压电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurani Rajaput:

    您能不能更具体地说明您看到的内容? CS 为高电平时、您会看到哪些数字通信布线为0.5V? 您能否提供您的系统原理图?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在 DOUT/DRDY 线路上进行探测。 ADS1148IPW 的 DOUT/DRDY 连接到 UC 的 MISO 引脚。 当 CS (片选)为高电平时、DOUT/DRDY 线路上存在0.5V 电压电平。 我们还在该线路上连接了一个46.4K 上拉电阻器。 理想情况下、当片选为高电平时、由于上拉电阻器的原因、DOUT/DRDY 引脚应显示3.3V 电压、但其电压电平接近05V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurani Rajaput:

    如何测量该引脚上的电压? 您使用的是示波器还是 DMM? 如果您不使用示波器进行测量、是否可以使用示波器进行测量并发送屏幕截图?

    此外、如果您移除上拉电阻器、电压是否会发生变化?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到示波器屏幕截图:

    1)、带有46.4K 上拉电阻器

    当 CS (红色)为高电平时、由于上拉电阻、DOUT/DRDY (黄色)线路上的理想电压电平应为3.3V。 但它是~0.5V。

    2)不使用上拉电阻器

    我移除了上拉电阻、现在当 CS (红色)为高电平时、DOUT/DRDY (黄色)引脚上的电压电平为0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurani Rajaput:

    感谢您提供这些信息

    然后、我会移除上拉电阻器、这对于器件的运行来说真的没有必要、并且它似乎是以某种方式通过 ADC 汲取电流

    另一种方法是放置一个具有较大阻值的电阻器作为上拉电阻器、然后查看电流是否下降。 或者、如果您可以在该引脚不使用时额外消耗的电流、则可以保持原样

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的意见。 但在我们的配置中、DOT/DRDY 是 MISO 引脚。 理想情况下、它应该会被拉高至高电平?  通过激活 MISO 引脚的上拉电阻、可使该线路保持已知状态。  

    -Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurani Rajaput:

    ADC 可驱动 DOUT/DRDY 引脚、因此除非要添加该功能、否则无需上拉该引脚  

    例如、您可以在 ADS1248EVM 中看到 DOUT/DRDY 线上没有上拉电阻

    -Bryan