This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:RE 干扰

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1438297/ads1299-re-interference

器件型号:ADS1299

工具与软件:

嗨、团队:

客户在系统中使用 ADS1299、并重新报告存在128MHz 干扰的反馈。 将 ADS1299断电后、重新通过。 我想知道 ADS1299中是否有任何干扰源会导致128MHz 干扰? 谢谢!

Rayna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    ADS1299中没有128MHz 源。 客户如何确定干扰的频率成分? ADS1299中的 ADC 最高采样速率只能为16kSPS。

    此致、

    Ryan