This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4432:AFE4432

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4432, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1437992/afe4432-afe4432

器件型号:AFE4432
主题中讨论的其他器件: AFE4403

工具与软件:

您好!

我想将 AFE4432配置调整为之前在 AFE4403中使用的配置。

目前、我们在 AFE4403中使用的配置如下:

这导致了与 SpO2的线性连接(LED 的比率为940和660nm)。

在尝试使用重现结果时出现的问题 LED 和 PD 相同 使用 AFE4432、我们接收多项式连接。 我们尝试按照 AFE4403中使用的相同参数来配置 AFE4432。 在内部滤波、直流消除方面。 环境光消除-我们应调整哪些值以类似于 AFE4403?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nelly、

    感谢您发帖。

    由于 AFE4432包含在 NDA 中、我会直接向您发送电子邮件并关闭该主题。

    此致、

    Ryan