This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298R 通道1在32KSPS 时的频率响应

Guru**** 2815235 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1438089/ads1298r-ads1298r-channel-1-frequency-response-at-32-ksps

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件: ADS1298

工具与软件:

您好、TI 支持。

我们已使用 ADS1298R 构建了一种器件、并一直以32KSPS 的速率运行该器件、而数字侧没有问题。

在对整个频率执行增益表征时、我们注意到 CH1的低通截止频率为4kHz、而所有其他通道的截止频率为8kHz (如数据表图表所预期)。 请参阅下面的、了解测量的波特图。 -为了测量它,我们在系统的动态范围内扫描正弦波振幅,并绘制 ADS1298R 的输出代码。  

在10kΩ 设计中、我们在 ADS 器件之前只有4 Ω//470pF 的外部一阶无源抗混叠 RC 滤波器。 (外部 RC 截止频率为33-34KHz)

我们怀疑这种差异是由仅在 CH1中发现的呼吸电路造成的、因为我们之前使用了 ADS1298、但没有观察到该问题。  

RESP 配置寄存器处于默认值、我们假设禁用该值。 如果我们错过了某些内容、请更正此问题。   

我们非常感谢您提供任何可以帮助我们了解此问题的确切原因的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simos、

    感谢您发帖。

    默认情况下、所有呼吸功能都被禁用、这是正确的。 您能否分享原理图中显示信号路径中的无源器件以及器件配置中的完整寄存器转储的 ADS1298R 部分? 我可能会在下周检查一下、因为我目前正在远程办公。

    此致、

    Ryan